DOCA0098FR-09

Rétablissement des réglages d'usine

La procédure ci-dessous entraîne l'effacement de toutes les données et de tous les journaux stockés.
AVIS
Risque de conflit d'adresses IP
Avant de rétablir les paramètres IP aux valeurs d’usine, déconnectez le Com’X de tous les réseaux Ethernet.
Le non-respect de ces instructions peut affecter les communications.

Si vous utilisez un service Schneider Electric via DSP, contactez l’assistance Schneider Electric avant d’effectuer une réinitialisation usine. Dans le cas contraire, vous devez contacter l’assistance DSP pour vous reconnecter au service auquel vous avez souscrit : dsp-support@schneider-electric.com.

Procédez comme suit pour réinitialiser complètement le serveur d’énergie et rétablir tous les paramètres de configuration aux réglages d’usine :

  1. Mettez le Com’X hors tension et attendez que le voyant d’alimentation s’éteigne.
  2. Appuyez simultanément sur le bouton Sauvegarder et le bouton WiFi sur le panneau avant du Com’X, puis mettez le Com’X sous tension.

    Maintenez les boutons enfoncés jusqu’à ce que le voyant d’alimentation clignote trois fois.

  3. Relâchez les boutons.

    Comptez jusqu’à 20 minutes pour le redémarrage du Com’X.

  4. Attendez que le Com’X ait complètement redémarré.

    Observez le voyant d'alimentation :

    • Il est orange pendant le démarrage du Com’X.

    • Il est vert lorsque le Com’X a été réinitialisé aux réglages d’usine et est prêt à être configuré.

  5. Suivez les instructions de la section Accès à l’interface utilisateur pour accéder aux pages Web du Com’X.
** Accès à l’interface utilisateur
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?