Restauration de la configuration à l'aide d'une clé USB
DANGER |
|---|
|
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION
OU D’ARC ÉLECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
- Copiez le fichier de configuration sauvegardée dans un dossier nommé « Restore » à la racine de la clé USB.
- Mettez le Com’X hors tension, puis connectez la clé USB au port USB du panneau avant du Com’X.
- Mettez le Com’X sous tension et attendez qu’il
ait redémarré.
Lorsque le redémarrage est effectué, le voyant d’alimentation prend la couleur verte.
- Connectez-vous au Com'X.
- Si les fichiers de configuration ont été sauvegardés
à l’aide de Sauvegarder pour duplication, procédez comme suit :
- Cliquez sur .
- Tapez le nouveau nom d'emplacement du site, puis
cliquez sur Enregistrer les modifications.NOTE: Les caractères suivants sont interdits dans le nom d’emplacement du site :'/:*?<>| ou espace.
- Cliquez sur l’onglet Paramètres des équipements, sélectionnez le Com’X dans l’arborescence et tapez le nom dans le menu déroulant Propriétés générales.
- Cliquez sur Enregistrer les modifications.
- Cliquez sur l'onglet Table des mesures pour vérifier que la connexion, le paramètre et le fonctionnement sont corrects pour le nouveau site.
- Sélectionnez l’onglet Mise en service pour activer l’enregistrement et la publication des données
vers la plateforme de destination.
(Voir Mise en service pour plus d’informations.)
DANGER