Pour enregistrer la configuration sur un appareil USB
DANGER |
|---|
|
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION
OU D’ARC ÉLECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
- Insérez la clé USB dans le port USB du panneau avant du Com’X.
- Appuyez sur le bouton Sauvegarder
pendant au moins trois secondes.Pendant la sauvegarde, le voyant USB se comporte comme suit :
-
Si aucune erreur n’est détectée lors de la sauvegarde, le voyant USB clignote en vert toutes les 500 ms.
-
Si une erreur est détectée, le voyant USB clignote en vert toutes les 250 ms pendant trois secondes.
-
- Si aucune erreur n'est détectée pendant
la sauvegarde, l'opération est terminée lorsque le
clignotement cesse.
Vous pouvez alors retirer la clé USB du panneau avant du Com’X.
DANGER