DOCA0098FR-09

Mise à niveau du logiciel embarqué via DSP

La mise à niveau du logiciel embarqué via DSP est gérée par le support technique Schneider Electric.

Une fois la mise à niveau du logiciel embarqué effectuée, le Com’X redémarre. L'enregistrement et la publication sont automatiquement relancés.

NOTE: Il n’est pas recommandé d’effectuer la mise à niveau du logiciel embarqué du Com’X via DSP sur une connexion GPRS. La vitesse de la connexion GPRS étant limitée à 20 Kbit/s, la mise à jour pourrait durée plusieurs heures.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?