DOCA0098FR-09

Mise à niveau du logiciel embarqué via le port USB

Vous pouvez mettre à niveau le logiciel embarqué via le port USB.
DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
  • Cet équipement doit être installé et entretenu uniquement par un personnel qualifié.
  • Portez un équipement de protection individuelle (EPI) adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Consultez la norme NFPA 70E aux États-Unis, la norme CSA Z462, ou les normes locales applicables.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Enregistrez le fichier de logiciel embarqué à la racine de la clé USB.
  2. Renommez le fichier upgrade.sp1.
  3. La racine de la clé USB ne doit contenir aucun fichier nommé avec le même numéro de série que le Com’X.
  4. Éteignez le Com’X.
  5. Insérez la clé USB dans le port USB dans le panneau avant.
  6. Éteignez le Com’X.
  7. Attendez environ 20 minutes que le Com’X ait redémarré.

    Lorsque le redémarrage est effectué, le voyant d'alimentation prend la couleur verte.

  8. Connectez-vous au Com’X à l'aide d'un PC et cliquez sur le lien À propos pour vérifier que le nouveau logiciel embarqué a bien été installé.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?