DOCA0098FR-09

Mise à niveau du logiciel embarqué via la page Web

Vous pouvez mettre à niveau le logiciel embarqué via l’interface Web.
  1. Enregistrez le fichier du logiciel embarqué sur votre ordinateur.
  2. Cliquez sur Maintenance > Paramètres système.
  3. Cliquez sur Fichier dans le menu déroulant Mise à niveau du micrologiciel, et sélectionnez le fichier de logiciel embarqué.
  4. Cliquez sur Ouvrir.

    Le fichier sélectionné apparaît dans le champ à côté du bouton Parcourir.

  5. Cliquez sur Mettre à niveau le micrologiciel.

    Le message « Application not reachable » apparaît pendant la mise à niveau.

  6. Attendez environ 20 minutes que le Com’X ait redémarré.

    Lorsque le redémarrage est effectué, le voyant d'alimentation prend la couleur verte.

  7. Connectez-vous au Com’X.
  8. Pour vérifier que le nouveau logiciel embarqué a bien été installé, reportez-vous à la page À propos.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?