DOCA0098FR-09

Exportation de données historiques

La fonction d’exportation de données historiques permet de définir les grandeurs à télécharger et d’exporter un fichier CSV pour chaque appareil.
  1. Cliquez sur Surveillance > Tableaux de bord > Exportation des données historiques.
  2. Sélectionnez un appareil puis sélectionnez une ou plusieurs Grandeurs disponibles.
  3. Cliquez sur pour déplacer les appareils et grandeurs dans la file d’attente.
  4. Répétez ces étapes pour chaque appareil, puis cliquez sur Télécharger.

Un fichier .zip nommé selon le formatNomAppareil_Date&Heure.zip est créé dans votre emplacement de téléchargement par défaut.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?