DOCA0098FR-09

Enregistrement de points de données ou d’un graphique de tableau de bord

Vous pouvez enregistrer des données à partir d’un tableau de bord (tendances d’énergie ou historiques) sous forme de fichier CSV ou d’image.
  1. Affichez le tableau de bord.
    ** as in Viewing a Dashboard
  2. Cliquez sur EXPORTER LES DONNÉES, puis suivez les invites de votre navigateur pour enregistrer le fichier. Vous pouvez également cliquer sur AFFICHER LES POINTS pour prévisualiser les données, puis cliquer sur Exporter les données.
  3. Pour enregistrer le graphique en tant qu’image, cliquez avec le bouton droit sur le graphique, puis cliquez sur Enregistrer l’image sous. Suivez les invites de votre navigateur pour enregistrer le fichier.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?