DOCA0098FR-09

Enregistrement de points de données ou d’un graphique de tendance en temps réel

À la fin de l’intervalle de tendance ou une fois que vous avez terminé l’échantillonnage, vous pouvez exporter les données dans un fichier CSV ou enregistrer le graphique en tant qu’image.
  1. Cliquez sur EXPORTER LES DONNÉES, puis suivez les invites de votre navigateur pour enregistrer le fichier. Vous pouvez également cliquer sur AFFICHER LES POINTS puis cliquer sur Exporter les données.
  2. Pour enregistrer le graphique en tant qu’image, cliquez avec le bouton droit sur le graphique, puis cliquez sur Enregistrer l’image sous. Suivez les invites de votre navigateur pour enregistrer le fichier.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?