DOCA0098FR-09

Utilisation du tableau de bord en mode kiosque

Tout utilisateur membre d'un groupe avec des autorisations de modification est sujet au paramètre Délai d'inactivité pour la session configuré dans Paramètres du groupe.

Pour afficher un tableau de bord en mode kiosque sans délai d’inactivité, il est recommandé de vous connecter comme utilisateur membre du groupe par défaut invité. Vous pouvez également créer un groupe d’utilisateurs spécial pour le kiosque avec des autorisations de lecture seule pour les Tableaux de bord, sans aucune autre autorisation d’affichage, ni de modification.

Pour afficher le tableau de bord en mode kiosque :

  1. Affichez le tableau de bord.
  2. Cliquez sur Kiosque.

    Le tableau de bord s’ouvre en plein écran.

NOTE: Le graphique se met à jour uniquement si le jour courant est compris dans la Période. Sinon, le tableau de bord reste statique.
** (see Group Settings) as in Viewing a Dashboard
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?