Affichage d’un tableau ou graphique de tableau de bord
- Cliquez sur .
- Cliquez sur une catégorie de tableaux de bord : Énergie ou Tendances historiques.
- Sélectionnez un appareil dans Appareils
disponibles, puis sélectionnez une source d’énergie
dans Grandeurs disponibles.NOTE: Pour Tendances historiques, vous pouvez choisir un appareil unique et plusieurs grandeurs (maximum 12) ou plusieurs appareils (maximum 4) et une grandeur unique.
- Sélectionnez le tableau de bord Période (Énergie uniquement).
Le graphique s'affiche.
- Procédez comme suit si vous souhaitez affiner le tableau
de bord :
- Cliquez sur l'icône de calendrier
pour sélectionner
une nouvelle date de début pour la Période.Pour Tendances historiques, vous pouvez également sélectionner une date de fin pour afficher jusqu'à 92 jours.
- Sélectionnez le type de graphique.
- Cliquez sur le séparateur entre la liste des appareils et le groupe pour réduire la zone de sélection et agrandir la zone d'affichage du tableau de bord.
- Cliquez sur l'icône de calendrier
- Cliquez sur POINTS DE VUE pour
voir les données sous forme de tableau.NOTE: Le graphique se met à jour uniquement si le jour courant est compris dans la Période. Sinon, le tableau de bord reste statique.You can hover over a data point to view the value, date, and time. SeeUsing the Dashboard Kiosk for a full-screen dashboard view.