DOCA0098FR-09

Affichage d'un récapitulatif d'appareil

Vous pouvez afficher les tableaux récapitulatifs de l’appareil.
  1. Cliquez sur Surveillance > Données en temps réel > Vue récapitulative appareils.
  2. Sélectionnez le récapitulatif à afficher.
  3. Sélectionnez le ou les appareils dans la liste Sélection des appareils. Les données s'affichent.
    Même si vous naviguez hors de la Vue récapitulative appareils, les mesures resteront sélectionnées pour la session actuelle.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?