DOCA0098FR-09

Affichage des données en temps réel pour un appareil unique

Vous pouvez afficher les données en temps réel pour un seul appareil.
  1. Cliquez sur Surveillance > Données en temps réel > Vue d’appareil unique.
  2. Sélectionnez un appareil dans la liste déroulante Appareil. Les cadrans affichent les données pour l'appareil sélectionné.
  3. Cliquez sur les menus déroulants pour afficher chaque jeu de données.
    data described in Single Device View
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?