DOCA0098FR-09

Prise en main : Configuration de la publication

Les étapes ci-dessous récapitulent les options de publication. Reportez-vous aux sections correspondantes pour une description complète de la publication pour chaque plateforme.
  1. Choisissez la plateforme et la fréquence de publication comme expliqué à la section Sélection de la plateforme et de la fréquence de publication. Pour chaque plateforme, reportez-vous aux tâches suivantes :
    • Pour une connexion à un service Schneider Electric souscrit via Digital Service Platform (par exemple EcoStruxure™ Facility Expert), voir Connexion.
    • Pour les options d’exportation CSV, reportez-vous à la section Format de fichier pour l’exportation CSV.
  2. Définissez le protocole de transfert comme expliqué à la section Définition du protocole de transfert.
  3. Lancez la publication comme expliqué à la section Démarrage de la publication.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?