DOCA0098FR-09

Prise en main : Configuration et enregistrement de données

Cette section décrit les tâches générales à effectuer pour lancer l'enregistrement de données. Il peut y avoir des étapes supplémentaires pour certaines plateformes.
  1. Ajoutez les appareils en aval comme expliqué à la section Ajout d’un appareil en aval. Il y a des tâches de configuration supplémentaires pour chaque type d'appareil :
    • Appareils pouvant être connectés aux entrées logiques
      Should we create this topic so that the Device Settings map makes sense, or do separate links to the two topics: Built-in pulse meters(157353.xml), Custom pulse meters (157224.xml)
    • Appareils pouvant être connectés aux entrées analogiques
      Same as above, there are two topics: Resistance temp detectors (157324.xml), custom analog devices (157226.xml)
    • Appareils Modbus
      Same as above, there are three topics: Discovering connected devices (157294.xml), Adding Modbus device manually (157176.xml), Connecting devices to Acti9 (157178.xml)
    • Paramètres de configuration des appareils Ethernet
  2. Sélectionnez les mesures à enregistrer comme expliqué à la section Sélection des mesures à enregistrer ou publier.
  3. Définissez les intervalles d’enregistrement comme expliqué à la section Définition des intervalles d’enregistrement.
  4. Lancez l’enregistrement de données comme expliqué à la section Démarrage de l’enregistrement de données.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?