DOCA0098FR-09

Prise en main : Affichage des données internes

Vous pouvez afficher les données en temps réel et les données enregistrées sur le Com’X 510 sans avoir à vous connecter à une plateforme hébergée. Procédez comme suit pour afficher les données internes.
  1. Ajoutez les appareils en aval comme expliqué à la section Ajout d’un appareil en aval. Il y a des tâches de configuration supplémentaires pour chaque type d'appareil :
  2. Procédez comme suit pour afficher un tableau de bord Énergie ou Tendances historiques. Pour afficher les données en temps réel, sautez l'étape 3.
    1. Sélection des mesures à enregistrer et à publier
    2. Définition des intervalles d'enregistrement
    3. Démarrage de l’enregistrement de données
    NOTE: La quantité de données recueillie détermine la possibilité d'afficher certaines options de tableau de bord, par exemple un tableau de bord Année sur année.
  3. Afficher les données en temps réel pour un ou plusieurs périphériques : Affichage des données en temps réel pour un appareil unique ou Affichage d’un récapitulatif d’appareil.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?