DOCA0098FR-09

Réinitialisation des paramètres de l'appareil

Vous pouvez réinitialiser les paramètres des appareils.
  1. Cliquez sur Commande > Réinitialisations > RAZ compteur.
  2. Sélectionnez les appareils que vous souhaitez réinitialiser dans la liste Sélection des appareils.
  3. Sélectionnez l’opération de réinitialisation dans Réinitialiser options.
  4. Entrez le mot de passe pour chaque appareil qui exige un mot de passe.
    NOTE: La case à cocher du mot de passe par défaut est cochée par défaut, ce qui signifie que le mot de passe par défaut fourni par l’appareil sera utilisé. Vous pouvez décocher la case du mot de passe par défaut et entrer un autre mot de passe.
    Le bouton Réinitialiser devient disponible.
  5. Cliquez sur Réinitialiser.

    Les paramètres d'appareil sélectionné sont réinitialisés et l'état devient « ok ».

NOTE: Les valeurs de date et d’heure ne sont rapportées que si l’appareil offre cette fonction. Par exemple, si le périphérique ne prend pas en charge la valeur Min/Max pour « Date/heure de la dernière réinitialisation », la valeur Min/Max n’apparaît pas ici.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?