DOCA0098FR-09

Modification du mot de passe

Vous devrez changer le mot de passe après la première connexion ; la page de nom d’utilisateur/mot de passe s’affichera automatiquement.
  1. Cliquez sur le lien de nom d’utilisateur / admin dans la bannière.
  2. Saisissez le mot de passe actuel.
  3. Saisissez le nouveau mot de passe.
  4. Confirmez le nouveau mot de passe.
  5. Cliquez sur OK.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?