DOCA0098FR-09

Configuration des liens

Vous pouvez ajouter des liens au Com’X.
  1. Cliquez sur Paramètres > Liens > Configurer les liens.

    La page Liens s’affiche.

  2. Entrez le nom et la description du lien.
  3. Entrez un nombre de 1 à 100 dans le champ Priorité.
    NOTE: Les priorités négatives ont réservées aux liens prédéfinis. Les liens s'affichent par ordre décroissant de priorité.
  4. Cliquez sur le type de lien, puis :
    1. Pour Lien vers un fichier, naviguez jusqu’au fichier pour le sélectionner.
      NOTE: Seuls les fichiers PDF peuvent être chargés. Un message d’erreur s’affiche lorsque vous essayez de télécharger un autre type de fichier.
    2. Pour Lien vers une page Web, entrez l'URL.
  5. Cliquez sur Ajouter. Le lien est ajouté à la liste de configuration et dans Afficher les liens

Vous pouvez changer le type d'un lien après l'avoir créé. Pour modifier un lien, cliquez sur Modifier, faites les modifications souhaitées, puis cliquez sur Mettre à jour.

Pour supprimer un lien, cochez la case sous le nom du lien, puis cliquez sur Supprimer.

**(voir Affichage des liens)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?