DOCA0098FR-09

Configuration du protocole de transfert FTP

Vous pouvez configurer FTP comme protocole de transfert de fichiers pour les publications.
REMARQUE : FTP n’est pas un protocole sécurisé, car les identifiants de connexion et les mots de passe sont communiqués en texte clair. Schneider Electric recommande fortement de n’utiliser que le protocole HTTPS pour des raisons de sécurité. Voir Recommandations pour la configuration de la sécurité pour plus d’informations sur les risques associés aux protocoles non sécurisés et pour les meilleures pratiques recommandées.
  1. Cliquez sur Paramètres > Paramètres généraux > Publication.
  2. Cliquez sur la liste déroulante Plateforme de destination.
  3. Sélectionnez FTP dans la liste déroulante Protocole.
  4. Dans le champ Serveur, tapez l'adresse du serveur chargé du transport des données.

    L’adresse serveur pour Energy Operation est automatiquement insérée. Ne modifiez pas l'adresse serveur.

  5. Dans le champ Port, spécifiez le port de sortie.

    La valeur par défaut est 21.

  6. Sélectionnez Oui dans le champ Authentification requise pour les plateformes qui exigent une authentification, par exemple Energy Operation.
  7. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

    Pour les plateformes Schneider Electric, ces informations sont fournies avec le contrat d'abonnement Si nécessaire, contactez votre représentant Schneider Electric pour les obtenir.

  8. Pour le format CSV, tapez les informations de répertoire du serveur distant dans le champ Répertoire.
  9. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?