DOCA0098FR-09

Configuration des paramètres de pare-feu

Vous pouvez configurer les paramètres du pare-feu.

NOTE: HTTP et Modbus ne sont pas des protocoles sécurisés. Schneider Electric recommande fortement de n’utiliser que le protocole HTTPS. Pour des raisons de sécurité, désactivez les ports HTTP et Modbus pour chaque interface. Si l’accès Modbus est nécessaire, Schneider Electric recommande fortement d’utiliser la fonction de filtrage des IP Modbus pour plus de sécurité.

  1. Cliquez sur Paramètres > Sécurité > Gestion du pare-feu. Configurez chaque interface par protocole selon les options ci-dessus.
    NOTE: Les numéros de port modifiables peuvent être réglés sur la valeur par défaut ou sur n'importe quel numéro de port après 1023.
  2. Vous pouvez également cliquer sur Par défaut pour rétablir les valeurs par défaut.
  3. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?