DOCA0098FR-09

Configuration d'un réseau WiFi

Vous pouvez configurer le réseau sans fil de votre Com’X.
  1. Cliquez sur Paramètres > Paramètres généraux > Paramètres du réseau.
  2. Sélectionnez WiFi uniquement ou WiFi et 2 ports commutés dans la liste déroulante Choisissez votre configuration réseau.
    NOTE: Schneider Electric recommande d’utiliser WPA2.
  3. Cliquez sur Choisir un réseau WiFi dans le menu déroulant WiFi.
  4. Cliquez sur Actualiser la liste des réseaux pour parcourir tous les réseaux WiFi disponibles.
  5. Sélectionnez le réseau WiFi qui vous intéresse. Si la clé n'apparaît pas automatiquement, saisissez-la dans le champ Clé de sécurité.
  6. Sélectionnez Autre réseau si le réseau WiFi souhaité n'apparaît pas automatiquement dans la liste. Saisissez le nom SSID et la clé dans le champ Clé de sécurité.
  7. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?