DOCA0098FR-09

Copie d’un événement

Vous pouvez créer un nouvel événement en copiant un événement existant.
  1. Cliquez sur Paramètres > Événements > Événements personnalisés.
  2. Cliquez sur le nom de l’événement.
  3. Cliquez sur le bloc d’événement vert dans l’espace de travail, appuyez sur CTRL+C.
  4. Cliquez sur Annuler pour revenir à la Bibliothèque d'événements personnalisés.
  5. Cliquez sur Nouvel événement personnalisé.
  6. Cliquez à l’intérieur de l’espace de travail et appuyez sur CTRL+V.

    Le bloc d’événement est collé dans l’espace de travail.

  7. Modifier l’appareil, la grandeur ou mes valeurs, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?