DOCA0098FR-09

Création d'un groupe

**
Seul un administrateur peut créer un nouveau groupe.
  1. Cliquez sur Paramètres > Gestion des utilisateurs > Paramètres du groupe.
  2. Cliquez sur Ajouter un groupe. Une nouvelle fenêtre s’affiche.
  3. Saisissez le nom du groupe, puis cliquez sur Confirmer. Le groupe est ajouté dans la liste Groupe.
    NOTE: Vous ne pouvez modifier le nom après avoir créé un groupe.

Le niveau d'accès par défaut pour tout nouveau groupe est Afficher pour toutes les fonctions.

** See Modifying Group Settings to configure permissions.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?