DOCA0098FR-09

Création d’un événement personnalisé

Le constructeur d’événement permet, par simple glisser-déposer, de définir les conditions d’un événement pour n’importe quel appareil.

Avant de commencer :

  • Vous devez être familiarisé avec la liste des registres et valeurs de l’appareil.
  • Activez les événements personnalisés dans Paramètres > Événements > Paramètres des événements.
  • Pour l’envoi d’e-mail en cas d’événement, vous devez activer le service de messagerie dans les Paramètres e-mail et créer au moins un contact dans Gestion des contacts.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE RÉSULTATS INEXACTS
  • Toute configuration incorrecte du logiciel pourra entraîner des rapports et/ou des résultats inexacts.
  • Ne décidez pas de vos interventions de maintenance ou d'entretien sur la seule base des messages et informations affichés par le logiciel.
  • Ne vous fiez pas uniquement aux données affichées dans les rapports du logiciel pour conclure au bon fonctionnement du système ni à la conformité aux normes et réglementations applicables.
  • Les données affichées dans le logiciel ne sauraient remplacer le respect de pratiques de travail ou d'entretien du matériel appropriées.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves, des dégâts matériels ou une perte irréversible de données.
  1. Cliquez sur Paramètres > Événements > Événements personnalisés, puis cliquez sur Nouvel événement personnalisé.

    Le constructeur d’événement s’affiche.

  2. Cliquez sur Types d’événements dans le menu du constructeur d’événement, puis faites glisser le bloc d’événement vert sur l’espace de travail.
  3. Sélectionnez la Gravité de l’événement : Aucune, Faible (alerte) ou Élevée (erreur).
    NOTE: Pour les utilisateurs de EcoStruxure™ Facility Expert, ce champ correspond au niveau de gravité dans EcoStruxure™ Facility Expert.
  4. Cliquez sur Conditions d’événement dans le menu du constructeur d’événement et faites glisser un bloc de condition dans l’espace « lorsque » jusqu’à ce qu’il s’enclenche en place.
  5. Définissez les Conditions d’événement.
    1. Sélectionnez l’appareil et la grandeur.
    2. Pour un événement booléen, sélectionnez une valeur booléenne : changé, vrai ou faux.
    3. Pour un seuil ou un événement activation/désactivation, sélectionnez un opérateur (=, < ou >) et entrez une valeur d’activation. Entrez une valeur de désactivation si applicable.
  6. Si l’événement a plus d’une condition, vous pouvez ajouter jusqu’à deux autres conditions suivant la procédure ci-dessus. Vous pouvez lier des conditions entre elles à l’aide du bloc logique « et ».
    NOTE: Vous devez choisir le même appareil pour chaque condition d’un événement.
  7. Cliquez sur Actions dans le menu du constructeur d’événements, et faites glisser un bloc d’action dans l’espace « effectuer ».
  8. Faites glisser les blocs inutilisés dans la corbeille, dans le coin inférieur droit.
  9. Entrez un nom, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
NOTE: Reportez-vous au guide de mise en service d’EcoStruxure Facility Expert pour les meilleures pratiques en matière de création et de modification d’événements personnalisés à transmettre à Facility Expert.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?