DOCA0098FR-09

Création d'un utilisateur

Vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs.
  1. Cliquez sur Paramètres > Gestion des utilisateurs > Utilisateurs.
  2. Cliquez sur Nouvel utilisateur.
  3. Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe.
    NOTE: Il n'est pas possible pour un administrateur de changer le nom d'utilisateur ou le mot de passe une fois que le compte utilisateur a été créé.
  4. Sélectionnez un groupe d’utilisateurs dans la liste déroulante Groupe.
  5. Saisissez le prénom, le nom et l'adresse électronique de l'utilisateur.
  6. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
** (see Group Settings)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?