DOCA0098FR-09

Suppression d'un groupe

Vous ne pouvez supprimer un groupe d'utilisateurs auquel un ou plusieurs utilisateurs sont affectés.
Commencez par retirer les utilisateurs du groupe en procédant comme suit.
  1. Cliquez sur Paramètres > Gestion des utilisateurs > Paramètres du groupe.
  2. Sélectionnez le groupe à supprimer dans le menu déroulant Groupe.
    NOTE: Vous ne pouvez supprimer les groupes par défaut administrator et guest.
  3. Cliquez sur Supprimer un groupe, puis cliquez sur Oui pour confirmer.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?