DOCA0098FR-09

Suppression d'un utilisateur

Si un utilisateur est connecté lorsque vous supprimez son compte, il reçoit un avis d'expiration de session.
Toute modification non enregistrée par l'utilisateur sera perdue.
  1. Cliquez sur Paramètres > Gestion des utilisateurs > Utilisateurs.
  2. Double-cliquez sur le nom de l'utilisateur que vous voulez supprimer.
    NOTE: Vous ne pouvez supprimer les utilisateurs administrator et guest.
  3. Cliquez sur Supprimer un utilisateur, puis cliquez sur Oui pour confirmer.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?