DOCA0098FR-09

Modification d'un utilisateur

Vous pouvez modifier les paramètres d’utilisateur, sauf le nom d’utilisateur et le mot de passe.

Il n'est pas possible pour un administrateur de changer le nom d'utilisateur ou le mot de passe une fois que le compte utilisateur a été créé. Si vous oubliez votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, contactez un administrateur pour supprimer le compte et en créer un nouveau.

  1. Cliquez sur Paramètres > Gestion des utilisateurs > Utilisateurs.
  2. Sélectionnez l’utilisateur à modifier.
  3. Modifiez les champs souhaités, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.

L'utilisateur doit changer ce mot de passe à sa première connexion.

** See Changing the Password
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?