DOCA0098FR-09

Sélection de la plateforme et de la fréquence de publication

Utilisez le sous-onglet Publication pour sélectionner vers quelle plateforme et à quelle fréquence les données enregistrées sont envoyées.
  1. Cliquez sur Paramètres > Paramètres généraux > Publication.
  2. Cliquez sur la liste déroulante Plateforme de destination.
  3. Dans la liste déroulante Fréquence de publication, sélectionnez la fréquence à laquelle les données doivent être envoyées :
    • Hebdomadaire : choisissez le jour de la semaine.
    • Quotidienne : les données seront envoyées à 1h00, heure locale.
    • Pour des fréquences plus élevées, les heures de publication sont calculées à partir de 0h00. Par exemple, si vous sélectionnez Toutes les 2 heures, les données seront envoyées à 0h00, 2h00, 4h00 et ainsi de suite. Si vous sélectionnez Toutes les 3 heures, les données seront envoyées à 0h00, 3h00, 6h00, etc.
  4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

    La première publication a lieu à la première heure correspondant à la fréquence sélectionnée après la tâche Démarrer la publication. Par exemple, si vous avez sélectionné Toutes les 2 heures et que la publication commence à 9h45, la première publication aura lieu à 10h00.

    see Commissioning.
NOTE: DSP ne deviendra disponible comme option de la liste déroulante Plateforme de destination qu’une fois que vous aurez activé les services Schneider Electric.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?