DOCA0098FR-09

Réglage de l'heure sur les appareils

Le Temps localisé est la date et l’heure courantes sur l’appareil sélectionné, ajustées en fonction du fuseau horaire sélectionné dans les Paramètres date/heure du Com’X.
  1. Cliquez sur Commande > Régler l’horloge.
  2. Sélectionnez les appareils que vous souhaitez réinitialiser dans la liste Sélection des appareils.
  3. Cliquez sur Obtenir l'heure pour afficher le Temps localisé.
  4. Cliquez sur Régler l'horloge pour envoyer la date et l’heure (UTC) du Com’X à l’appareil. L'état affiché est soit Réussite soit Échec.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?