DOCA0098DE-09

Fernzugriff mit Windows-Betriebssystemen

Sie können unter Windows XP mit einer IP-Adresse per Fernzugriff auf den Com’X zugreifen.

Der IT-Administrator sollte um die Bereitstellung einer festen IP-Adresse gebeten werden, um dem Com’X systematisch die gleiche IP-Adresse zuzuweisen.

Unter Windows kann mit dem Windows Explorer auf den Com’X zugegriffen werden, wenn der PC an demselben LAN angeschlossen ist. Die IP-Adresse muss nicht bekannt sein.

** (see With Windows 7/Vista)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?