DOCA0098DE-09

Hochfahren des Com’X

Der Com’X braucht Zeit zum Hochfahren. Warten Sie vor der Durchführung von Aktionen, bis die Spannungsversorgungs-LED grün leuchtet.

Nach dem Hochfahren des Com’X werden die meisten Konfigurationsänderungen ohne Neustart übernommen.

Neustartsituationen

Der Com’X erfordert in den folgenden Fällen einen Neustart:

  • Aktualisierung der Firmware
  • Wiederherstellung einer Konfiguration
  • Änderung der Ethernet-Netzwerkeinstellungen zwischen 2 geschalteten Ports und 2 separaten Ports
  • Integration eines GPRS- oder 3G-Modems
  • Installation eines Zigbee-Dongles

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?