DOCA0098DE-09

Statische IP-Einstellungen

Im Com’X können Sie die IPv4-Adressen der Ethernet-Schnittstelle, der Subnetzmaske und des Standard-Gateways festlegen.

Diese Einstellungen müssen mit den Netzwerkrichtlinien des Standorts vereinbar sein. Der IT-Administrator des Standorts sollte für die Bereitstellung dieser Informationen kontaktiert werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?