DOCA0098DE-09

Inbetriebnahme – Überblick

Auf der Registerkarte Inbetriebnahme können Sie Konfigurationsbenachrichtigungen anzeigen und weitere Funktionen in Betrieb nehmen.

Mit der Inbetriebnahme können Sie Folgendes ausführen:

  • Überprüfen, ob die Konfiguration abgeschlossen ist.
  • Datenprotokollierung starten bzw. anhalten.
  • Messarchitektur zu Energy Operation übertragen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Energy Operation als Veröffentlichungsplattform ausgewählt ist.
  • Aufgezeichnete Daten zur ausgewählten gehosteten Plattform manuell exportieren.
  • Periodische Veröffentlichung von Daten zur ausgewählten gehosteten Plattform starten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?