DOCA0098DE-09

Einstellungen der lokalen ID und Geräte-IDs

Damit ein externer Modbus-TCP/IP-Client auf ein Gerät zugreifen kann, das am Com’X angeschlossen ist, müssen alle angeschlossenen Geräte jeweils über eine unverwechselbare ID oder Lokale ID verfügen. Die Lokale ID wird bei der Erstellung eines Geräts automatisch zugewiesen und mit der Slave-ID des Geräts verknüpft.

Die Slave-ID ist entweder:

  • Die konfigurierte Modbus-ID eines beliebigen Geräts, das an der seriellen RS485-Schnittstelle angeschlossen ist
  • Die konfigurierte Modbus-ID eines angeschlossenen Modbus-TCP/IP-Geräts oder
  • Die ID, die von einem Modbus-TCP/IP-Gateway verwendet wird, das ein Gerät mit einem Ethernet-Netzwerk verbindet

Sie können die Lokale ID unter Einstellungen > Kommunikation > Modbus-Gateway > Geräte-IDs ändern. Die Lokale ID muss unverwechselbar sein und kann nur geändert werden, wenn die Datenprotokollierung für das zu aktualisierende Gerät deaktiviert ist.

Die Seite Geräte enthält außerdem für jedes Gerät die folgenden Informationen:

  • Slave-ID
  • Verbindung:  „Serielle Schnittstelle“, IP-Adresse für entfernte Geräte oder ZigBee-ID
  • Gerätetyp wie unter Geräteeinstellungen festgelegt

** See Starting the Data Logging
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?