DOCA0098DE-09

Netzwerkeinstellungen

Change title?
Der Com’X bietet verschiedene Verbindungsschnittstellen:

  • Ethernet mit zwei Ports
  • Wi-Fi
  • GPRS oder 3G für isolierte Standorte oder solche, an denen der IT-Administrator den Zugang zur Netzwerkinfrastruktur nicht erlaubt.

Die verfügbaren Schnittstellen hängen von den Zubehörgeräten ab, die am Com’X angeschlossen sind: GPRS- oder 3G-Modem oder Wi-Fi-USB-Stick.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?