DOCA0098DE-09

DHCP-Server über Ethernet-Port

Sie können den Com’X so konfigurieren, dass er dem Netzwerk IP-Adressen zuweist.

In diesem Fall konfiguriert der Com’X seinen Ethernet-Port „Eth2“ mit der IP-Adresse „10.25.1.1“.

Außerdem startet der Com’X einen internen DHCP-Server. Er ermöglicht die automatische Zuweisung einer mit seiner eigenen Adresse übereinstimmenden IP-Adresse zu allen Geräten, die im gleichen Netzwerk angeschlossen sind und für den Betrieb als DHCP-Clients konfiguriert wurden.

IP-Adressen, die vom Com’X zugewiesen werden, befinden sich im Subnetzwerk 10.25.1.0/24 (beginnend mit 10.25.1.65, 10.25.1.66 usw.). Der Com’X hat keine Routing-Fähigkeiten. Folglich überträgt dieser DHCP-Server weder ein Standard-Gateway noch einen Domänennamenserver.

Der IT-Administrator des Standorts muss kontaktiert werden, um Folgendes für das Netzwerk, an dem der Port „Eth2“ des Com’X angeschlossen ist, zu bestätigen:

  • Es ist vom Rest der Netzwerkanlage des Standorts getrennt.
  • Es stört keinen anderen DHCP-Server.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?