DOCA0098DE-09

DHCP-Server über Wi-Fi

Wenn ein Wi-Fi-Stick am Com’X angeschlossen ist, können Sie den Com’X so konfigurieren, dass er einen Wi-Fi-Zugangspunkt erstellt.

In diesem Fall erstellt der Com’X ein Wi-Fi-Netzwerk mit einer SSID mit dem gleichen Namen wie der Com’X, aber ohne Zugriffsbeschränkung (keine WEP- oder WPA-Authentifizierung) in diesem Modus. Der Com’X konfiguriert seine Wi-Fi-Schnittstelle mit der IP-Adresse 10.25.2.1.

Außerdem startet der Com’X an dieser Wi-Fi-Schnittstelle einen internen DHCP-Server. Er ermöglicht die automatische Zuweisung einer mit seiner eigenen Adresse übereinstimmenden IP-Adresse zu allen Wi-Fi-Geräten, die für den Betrieb als DHCP-Clients konfiguriert wurden.

IP-Adressen, die vom Com’X zugewiesen werden, befinden sich im Subnetzwerk 10.25.2.0/24 (beginnend mit 10.25.2.65, 10.25.2.66 usw.). Der Com’X hat keine Routing-Fähigkeiten. Folglich überträgt dieser DHCP-Server weder ein Standard-Gateway noch einen Domänennamenserver.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?