Ethernet-Port-Einstellungen
Die Ethernet-Ports können in zwei Modi konfiguriert werden:
- Switch-Modus: Zwei Ethernet-Ports nutzen die gleiche Konfiguration.
- Upstream/Downstream-Modus: Zwei Ethernet-Ports werden separat konfiguriert.
Switch-Modus-Konfiguration
Die nachstehende
Abbildung enthält die Ethernet-Port-Konfiguration im Switch-Modus:
Im Switch-Modus haben beide Ethernet-Ports die gleichen Einstellungen. Die Verwendung von zwei Ports vereinfacht die Verdrahtung:
- Ein Port kann an einen Switch im lokalen Netzwerk angeschlossen werden.
- Ein Port kann für den Anschluss eines PC zu Konfigurationszwecken oder für den lokalen Anschluss eines Datenerfassungsgeräts über einen Ethernet-Port verwendet werden.
Upstream/Downstream-Modus-Konfiguration
Die nachstehende Abbildung enthält die Ethernet-Port-Konfiguration
im Upstream/Downstream-Modus:

Im Upstream/Downstream-Modus haben die beiden Ethernet-Ports zwei unterschiedliche Einstellungen und funktionieren unabhängig voneinander:
- Ein Port muss für die Datenveröffentlichung verwendet werden.
- Ein Port muss für die Datenerfassung verwendet werden.
Der für die Datenveröffentlichung verwendete Port (eth1) kann im DHCP-Client-Modus oder im Modus mit statischer IPv4-Adresse konfiguriert werden. Der für die Datenerfassung verwendete Port (eth2) kann als DHCP-Client, mit statischer IPv4-Adresse oder als DHCP-Server konfiguriert werden.
Ethernet-Konfigurationseinstellungen
DHCP-Client: Die IP-Adresse wird dem Com’X automatisch zugewiesen. Es wird die Verwendung einer festen IP-Adresse empfohlen, die über ein DSL-Modem abgerufen oder von einem Netzwerkadministrator erfragt werden kann.
Statische IPv4-Adresse: Geben Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaskenadresse und die Standard-Gateway-Adresse ein. Die Adressen werden dem Com’X durch den IT-Administrator zugewiesen.