DOCA0098DE-09

Serielle Modbus-Schnittstelle

Der RS-485-Standard für serielle Leitungen ist ein Industriestandard.

Bei korrekter Konfiguration kann er auch in einer Umgebung mit elektrischen Störungen Übertragungsfehler reduzieren. In diesem Abschnitt werden die seriellen Eigenschaften des lokalen Modbus/RS-485-Netzwerks, das vom Com’X gesteuert wird, beschrieben.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?