DOCA0098DE-09

Einstellungen für Wi-Fi-Zugangspunkt

Der Wi-Fi-USB-Stick kann als temporäres Kommunikationsmedium während der Inbetriebnahmephase verwendet werden.

Damit können Sie einen Laptop oder ein Tablet für die Konfiguration des Com’X verwenden.

In diesem Fall erfolgt die Kommunikation direkt zwischen dem Com’X und dem Laptop oder Tablet. Der Com’X fungiert als Wi-Fi-Zugangspunkt.

Der Wi-Fi-Zugang kann zum Com’X durch das Einstecken eines Wi-Fi-USB-Sticks unter die Abdeckung oder an der Vorderseite hinzugefügt werden. Es wird die Verwendung des USB-Anschlusses an der Vorderseite empfohlen, da der USB-Stick nach Abschluss der Konfiguration dort leicht entfernt werden kann.

Der direkte Anschluss des Wi-Fi-USB-Sticks an einen Com’X-Port ist nur für eine vorübergehende Zugangspunktverbindung zur Konfiguration zulässig.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?