DOCA0098DE-09

ZigBee-Netzwerkeinstellungen

Sie können bis zu 20 ZigBee-Geräte zum Com’X hinzufügen (die Anzahl der zulässigen ZigBee-Geräte wird vom ZigBee-Dongle EBXA-USB-ZigBee bestimmt).

ZigBee ist ein Drahtlosnetzwerk-Standard für Fernsteuerungs- und Sensoranwendungen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?