DOCA0098DE-09

Benutzerdefinierter Hauptzähler

Nachdem Sie ein benutzerdefiniertes Hauptzählermodell in der benutzerdefinierten Bibliothek erstellt haben, können Sie unter Geräteeinstellungen Instanzen dieses benutzerdefinierten Hauptzählers hinzufügen.

Wenn Sie einen benutzerdefinierten Hauptzähler hinzufügen, werden die zwei Impulsausgänge automatisch mit dem vorgeschalteten Gerät verbunden. Sie können die vier Kontaktausgänge wie in der Beschreibung unter „Standard-Hauptzähler verbinden“ verbinden

**see Connecting a Standard Main Meter
.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?