DOCA0098DE-09

Benutzerdefiniertes Analogsensormodell

**
Jedes benutzerdefinierte Analogsensormodell überwacht einen einzigen Punkt.

Der Com’X bietet zwei Bereichsdefinitionen für Analogsensoren:

  • 4–20 mA
  • 0–10 V

Sie können ein benutzerdefiniertes Analogsensormodell durch die Eingabe angepasster Einstellungen für folgende Eigenschaften erstellen:

  • Zahlelement
  • Zahleinheit

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?