DOCA0098DE-09

Benutzerdefiniertes Schütz oder Impulsrelais

Durch die Verbindung eines Schützes bzw. Impulsrelais mit einem Digitaleingang wird die Überwachung eines Statusausgangs ermöglicht. Der Zähler läuft, wenn der Kontakt geschlossen ist.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?