DOCA0098DE-09

Benutzerdefiniertes Hauptzählermodell

Das benutzerdefinierte Hauptzählermodell besteht aus zwei Impulsausgängen und vier Kontaktausgängen.

Sie können einen angepassten Hauptzähler durch Eingeben von angepassten Einstellungen für die folgenden Messeigenschaften eines jeden der beiden Impulsausgänge erstellen:

  • Zahlelement
  • Zahleinheit
  • Flusselement
  • Flusseinheit

Die Signaleigenschaften der vier Kontaktausgänge bieten die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten wie beim Standard-Hauptzähler von Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?