DOCA0098DE-09

Benutzerdefiniertes Modbus-Gerät

Der Com’X kann auch mit allen Modbus-Geräten von anderen Anbietern kommunizieren. Diese Art Modbus-Gerät wird „benutzerdefiniertes serielles Modbus-Slave-Gerät“ genannt.

Der Com’X kann auf zweierlei Art mit einem benutzerdefinierten seriellen Modbus-Slave-Gerät kommunizieren:

  • Direkt über seine eigene serielle Schnittstelle
  • Über ein Gateway zwischen Modbus TCP und der seriellen Modbus-Leitung

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?