DOCA0098DE-09

Benutzerdefinierte Modelle

Der Com’X unterstützt die Verwendung von benutzerdefinierten Modellen.

Jedes Modell, das kein integriertes Modell von Schneider Electric ist, gilt als benutzerdefiniertes Modell. Um ein benutzerdefiniertes Modell verwenden zu können, müssen Sie zuerst ein neues benutzerdefiniertes Modell erstellen. Ein benutzerdefiniertes Modell kann:

  • Auf einem bereits vorhandenen Schneider Electric-Modell basieren
  • Auf einem zuvor erstellten benutzerdefinierten Modell basieren
  • Ein vollständig neues Modell sein

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Modell auf einem vorhandenen Schneider Electric-Modell oder auf einem zuvor erstellten benutzerdefinierten Modell basieren, übernimmt das neue Modell die Eigenschaften des Modells, das als Grundlage dient. Durch die Übernahme wird die Aufgabe des Erstellens eines neuen benutzerdefinierten Modells vereinfacht, da Sie nur Eigenschaften hinzufügen oder bearbeiten müssen, die speziell für das neue Modell vorgesehen sind.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?