DOCA0098DE-09

Integrierte Ethernet-Geräte

Sie können integrierte Ethernet-Geräte zu Ihrem System hinzufügen.

Im System können folgende Geräte hinzugefügt werden:

  • Modbus TCP/IP/Modbus Serial-Gateways. Diese Gateways werden zur Erfassung von Daten von seriellen Geräten verwendet.
  • Modbus-TCP/IP-Messgeräte.
  • Benutzerdefiniertes Modbus TCP/IP/Modbus Serial-Gateway für die Erfassung von Daten von seriellen Geräten.

HINWEIS: Um Daten von einem Messgerät der Reihe PM800 über eine Ethernet-Karte erfassen und dieses PM800 als Gateway nutzen zu können, müssen Sie 2 Geräte definieren: das Messgerät (z. B. PM850ECC) und das Gateway (PM8ECC-Modbus-Gateway).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?